This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3350:5GHz 和2.4GHz 专有协议

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1396332/cc3350-5ghz-and-2-4-ghz-proprietary-protocol

器件型号:CC3350

工具与软件:

您好!

我正在寻找一个解决方案来获得2.4GHz 和5/6GHz 的专有无线电协议(数据速率> 2Mbps)。

这是否可以使用 WiFi 芯片组和访问最低 PHY 层,并设计我自己的协议而不是 WiFi ?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    遗憾的是、不能、您只能通过 SDIO 使用基本命令。

    该驱动程序是开源的、并且正在进行上流处理、您 可以随意查看原始命令、看看这对于您所要执行的操作是否足够。

    此致、

    AB