This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:将 SD 卡接线连接到 CC3235S Launchpad

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1396331/launchxl-cc3235s-sd-card-wiring-to-cc3235s-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SF

工具与软件:

大家好!

我的目标是将 uSD 卡连接到 CC3235S-Launchpad 以存储一些数据。 是否有用于将 SD 卡连接到电路板的接线图?
让我感到困惑的是、在"TI_GPIO"中 Driver_Config、我可以看到它使用了以下引脚:

*==== SD ======
*/

/*
*数据: P06
* CMD: P08
* CLK: P07.
*/


而对于标准 uSD 连接、则需要两个数据引脚 MOSI 和 MISO。
感谢您的任何帮助、

Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了数据线之外、SD 卡还应具有时钟信号。


    您可以在此处找到一个示例:

    \examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL\drivers\fatsd\  和  \examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL\drivers\fatsdraw\  


    您还可以在第11章中找到有关其工作原理的更多信息: https://www.ti.com/lit/ug/swru465/swru465.pdf?ts = 1722870146512

    此致、

    AB