This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:WiFi-UART 桥接模块

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1396363/cc3135mod-wifi-uart-bridge-module

器件型号:CC3135MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3235MODSF

工具与软件:

您好!

我们需要 WIFI-UART 桥接模块。 它必须支持  Wi-Fi 2.4GHz、Wi-Fi 5GHz 以及 IPv4和 IPv6。 (示例软件、参考设计)

您能提供经济高效的建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WIFI-UART 桥接器究竟是什么意思? 您期望的是什么用途? 您希望如何配置此模块?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望从器件获取信息或通过 WIFI 使用 UART 接口配置器件。

    换言之、设备将读取或写入为通过 Wifi 使用 UART

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然不明白你到底需要什么。 无论您需要的是Lantronix xPico WiFi 等嵌入式 WiFi 服务器、还是具有 UART 通信功能的 WiFi 模块、均通过主机 MCU 实现控制。 如果我们讨论具有 UART 通信功能的 TI 双频带 WiFi 模块、有两种方式:

    • 您可以进行选择 CC3135MOD . 它可以通过 UART 连接到您的主机 MCU。 您将需要将主机驱动程序移植到 MCU。 主机驱动程序将 sl_ API 调用转换为通过 UART 或 SPI 发送的命令。 有关 SL_ API 调用的更多详细信息、请参阅SWRU455。
    • 您可以进行选择 CC33235MODS 或者 CC3235MODSF。 这些模块包含可运行您自己的代码的应用处理器(Cortex-M4)。 您可以创建自己的代码来为 UART 设备进行 WiFi 通信。 可在CC32xx SDK 的命令示例中使用其他选项。 通过在应用处理器内部运行该示例、您将能够通过 MCU 中的 AT 命令控制 CC3235MOD。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢