This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:仅使用2.4GHz 或5GHz 频段

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1394392/cc3235modasf-using-only-2-4ghz-or-5ghz-band

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3235SFUNIFLASH

工具与软件:

您好!

这是上一主题中的后续问题。
以下是客户的预期场景。
-使用 CC3235的最终产品需要能够完全抑制2.4GHz (或5GHz)无线电的输出、具体取决于用户的设置。
-产品首先作为 AP 启动,然后设置 SSID,密码等 届时、CC3235使用2.4GHz 无线电。
-完成这些设置后,产品将作为 ST 运行。 然后、用户可以配置为抑制2.4GHz 或5GHz 无线电输出。 具体取决于用户选择。

问题:
正如我们在上一主题中讨论的那样、客户使用"setpolicy"命令来屏蔽用于扫描的频段。 他们使用了"network_terminal_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ticlang"示例。
如果2.4GHz 被"setpolicy"屏蔽、那么 CC3235之后肯定不会输出任何2.4GHz 无线电?
同样、如果5GHz 被"setpolicy"屏蔽、那么 CC3235肯定不输出任何5GHz 无线电?  

谢谢。此致、
田代浩一郎