This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:CC3235S 定制电路板存在异常行为

Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1383952/cc3235s-cc3235s-custom-board-weird-behaviour

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

大家好、

我已经使用 CC3235S 芯片设计了一个定制的 Wi-Fi 板。 上电后、电路板正常运行、我可以在 DCDC_DIG 和 DCDC_ANA 输出上看到预期的1.2V 和1.9V。

但是、RESET 引脚会出现问题。 电路板的行为似乎取决于复位周期的持续时间。 如果复位持续时间非常短、芯片会正确启动、并且 DCDC 引脚上的电压符合预期。 但是、如果复位持续时间更长(例如1或2秒)、则芯片在复位被释放后无法启动。

是否有人遇到过类似问题或有任何见解?

谢谢!

Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saber、

    我已将该主题分配给一位外部硬件专家来提供支持。 请让他们在明天之前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saber、

    您能否提供有关您的定制电路板的更多详细信息? 最好使用原理图。
    另外、能否详细说明您要尝试执行的所有操作? 使 RESET 置位之前和之后您要做什么? 在什么环境中? 等等

    此外、在使用 nRESET 引脚时、需要考虑以下事项:
    -在器件的 VBAT 电源为低电平之前、CC3235x 器件的 NRESET 引脚必须保持低电平
    驱动且稳定。
    -对于第一次上电,VBAT 和 VIO 电源稳定后的 nRESET 时序必须为1毫秒。
    请参阅数据表第8章所述的第一次上电时序表。
    我还建议查看器件的用户指南以了解更多信息。
    数据表和器件的用户指南都可以在我们网站的产品页面中找到: https://www.ti.com/lit/ug/swru543a/swru543a.pdf?ts = 1720528071957&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC3235S

    此致、

    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omri:

    感谢您的答复。 我复制了 Launchpad cc3235电路板上的原理图(连接了引脚10、54、37、39、44)(原理图如下所示)。 我正在使用 Uniflash 通过串行端口连接到芯片。 为此、我将使用下图所示的 Launchpad 板载接头:


    将 RX、TX、复位和 GND 连接到板载 CC3235S 时、我可以进行连接。 但是,当他们连接到自定义 boar 时,它继续抛出"Timuout"错误。
    我已尝试所有可能的 SOP 配置、包括010。 为了确保在 VBAT 之前不会释放复位、我还手动按住复位按钮、给电路板上电、然后将其释放、但仍然无法连接到器件。
    我认为复位机制有问题、但不确定是什么、  

     /cfs-file/__key/communityserver-components-multipleuploadfilemanager/55549381_2D00_1f60_2D00_45c8_2D00_b293_2D00_3b20f88d60bc-544828-complete/Wifi.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saber:

    您提到您使用了定制电路板。 您能否提供它的原理图?
    BTW、您附加的 PDF 链接无法正常工作、您能否 将 PDF 附加到此主题?
    此致、

    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPS. 抱歉、我没有注意到链接无法正常工作。 请参见熔断
    e2e.ti.com/.../5430.Wifi.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saber:

    只有一个问题。 您有多少层 PCB?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:
    正如文档中建议的那样、它是一个4层 PCB。  

    此致

    Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saber:

    可以使用四层。

    过去、我还记得 E2E 论坛上报告的一些有关复位引脚和 CC32xx 器件的问题。 但我不确定这是否与您的案例有关。 很遗憾、我现在无法找到该主题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saber:

    您能说明 R5和 C13的确切值是什么吗?
    只是想确保它们是正确的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omri:


    R5和 C13为100K 和10nF。

    Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们只想确保这些值确实正确。


    让我进一步检查这种情况、我会尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我写这篇文章是为了防止其他人遇到同样的问题。

    事实上、我们错误地组装了48MHz 晶体、而不是40MHz、用40MHz 1替换晶体解决了问题、现在我们可以刷写电路板了。

    感谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到你已经找到这个问题,很抱歉,我不能提供很多帮助。
    如果将来出现任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、
    Omri