This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837MOD

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1395938/wl1837mod-wl1837mod

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837、WL1835

工具与软件:

一年多以来、我们尝试让器件通过认证失败、但到目前为止没有成功。

我们未通过台湾的 FCC 和 IC 认证、自那时起、我在德国再次测量了该器件并发现了一些有趣的事情。

 

我们尝试将设计复制到子卡 https://www.ti.com/tool/WL1837MODCOM8I 中

如果我只将固件加载到 WL1837、则表明其已显示非常高的4.8GHz 峰值(WL1837 Nur Firmware aufgespielt)。 如果我在 WL1835上也这么做、那并不明显。

如果我在 WL1835和 WL1837上以30dBm 启动 TX 模式、则表明垂直和水平方向不同、我曾尝试捕捉4.8GHz 时的最高峰值。

您可以在这个问题上提供帮助吗? 是否可能是由于固件故障? (您发现已附加的固件和配置文件)

 

我不知道如何着手处理此事、但我会尝试找到一个更好的匹配电路或与您一起分析布局、但坦率地说、希望这只是一个固件问题。

附加您可以在 WL1835和 WL1837的同一布局图及其周围元件图上找到一些图。 但一个器件通过了另一个(WL1837) didn.t

您能在这个问题上提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../configfiles.zipe2e.ti.com/.../firmware.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Samuel、

    您是否在链接的 e2e 帖子中执行了相同的命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    还不是n´t、到目前为止、我从未创建过脚本、但没有创建过脚本、该脚本已经告诉模块、这是 WL1837、因为附加文件夹中有标记为 WL1837 FCC IC 等的文件?

    是否有人可以帮助我创建这样的修改脚本或支持我这样做?

    我们还有 WL1835和 WL1837的另一个产品、但其发射不超限、因此我们认为还有其他问题。

    谢谢、此致、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Samuel、

    该帖子相当旧、因此我们很可能只是在 INI 文件中添加了一个参数、以默认应用此设置。 令人担忧的是、您过去在使用这些模块时没有遇到问题、而现在您正处于这种状况。 该设计是否与您通过 FCC 的时间相同? 我想知道此问题是否与硬件相关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    是的、这是另一种布局、但原理图和 CPU 相同。

    来自德国的同事从相关器件那里获取了布局、我可以从已通过的器件向他们发送布局。

    相关人员将(或已经)与您联系。

    此致、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我是为 Samuel 的这一申请提供支持的 TI FAE、我刚刚通过电子邮件将设计文件发送给您

    谢谢!

    Marinus