This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:具有 WiFi 分析仪(EVM)的 CC3351 02.11 ax TB 测量值

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1395987/cc3351-cc3351-02-11-ax-tb-measure-with-wifi-analyzer-evm

器件型号:CC3351

工具与软件:

您好、TI 专家。

由于我们公司正在开发 cc3351模块、因此我们购买了支持 WiFi 6的 WiFi EVM 器件。

当我们要求 EVM Instrument Company 测量 CC3351 DK 板时、我们当前在802.11 ax 中遇到 TB 模式、并且 EVM 当前无法解调数据。

EVM 制造商询问是否在以下 SMART RF Studio 设置下启用了所有 RU 分配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weli:

    是的、所有这些都应在我们的无线电工具 GUI 中启用-我建议下载上周发布的最新版本: www.ti.com/.../SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 投入了

    我们已下载最新版本、
    然后我们尝试使用.11ax tb 模式。

    我们仍然无法正确解码.11ax tb 模式数据。

    您是否曾使用 WiFi 分析仪解调11ax tb 模式的数据?
    如果是、您能告诉我您使用的 WiFi 分析仪的品牌和型号是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weli:

    是的、我已使用我们最新的无线电工具测试了11ax TB。 我使用 Litepoint 测试 Wifi 信令。

    在我的测试仪中、我必须将 GI/LTF 设置与我在无线电工具中设置的设置相匹配、下面是设置的屏幕截图:

    我以黄色突出显示的所有设置都是我必须确保匹配到无线电工具设置的设置。 您的工具中是否有这些类型的设置? 您通常如何测试11ax TB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    感谢您的支持。

    我向 WiFi 分析仪制造商提供了有关您的参数设置的反馈。

    他们将确认自己的仪器参数、
    我先结束这个问题。 如果您需要任何帮助、我再问一个问题。