This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:mqtt_if_Subscribe () mqtt_if.c 中存在错误

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1397006/cc3235sf-bug-in-mqtt_if_subscribe-mqtt_if-c

器件型号:CC3235SF

工具与软件:

您好!

我只想让您知道我在函数 mqtt_if_Subscribe() 模块 mqtt_if.c 中发现的问题 以下是简要说明:

添加新主题后、它将成为设备订阅的链接主题列表的标题。 如果 MQTT 主题订阅失败、在 本例中、因为数据包不可发送给代理、 为该主题分配的内存将被释放。 但是、链接列表的标题不会恢复到先前添加的主题。 然后,释放的内存被重用,现在主题链接列表的头已损坏。 代理发出的下一条消息导致需要查找该主题、以及 Kaboom 内存故障。

// adding the topic node to the linked list
    topicEntry->next = mMQTTContext.head;
    mMQTTContext.head = topicEntry;
 
    if(mMQTTContext.moduleState == MQTT_STATE_CONNECTED){
        ret = MQTTClient_subscribe(mMQTTContext.mqttClient, &topicEntry->topicParams, 1);
        // if the client fails to subscribe to the node remove the topic from the list
        if(ret < 0){
            //LOG_ERROR("subscribe failed %d. removing topic from list", ret);
            free(topicEntry->topicParams.topic);
            free(topicEntry);
        }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的关注。 我同意,快速地看着它。  在释放主题条目之前、应将 mdqttContext.head 设置为 topicEntry->next、以恢复标题。 我必须做更深入的调查。

    非常感谢!

    Rogelio