This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3300:设置 STA/AP 并发模式的 Linux 驱动程序或示例

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1398497/cc3300-linux-drive-or-example-to-setup-sta-ap-concurrent-mode

器件型号:cc3300

工具与软件:

嗨、专家

由于参考此链接、我认为 CC33xx 应支持 WiFi STA/AP"并发模式"。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1235241/cc3301-access-point-and-station-mode-concurrently?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=WiFi%252520concurrent#

Linux 主机是 AM62x、我们有 STA/AP 并发模式的设置示例吗

我在 CC3300 Linux 用户指南中仅看到双 STA 示例。

非常感谢

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    是的、CC33xx 支持多角色模式。  

    您无需执行任何特定操作即可同时启用 STA/AP 模式。 只需运行"sta_start.sh"、然后运行"ap_start.sh"脚本即可。 由于这些脚本指定使用 wlan0 (STA)和 wlan1 (AP)接口、因此无需额外配置。 STA/AP 多角色开箱即用。