This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:WL1873 / CC2564 Bluetopia/控制器错误

Guru**** 2582085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1394190/wl1837modcom8i-wl1873-cc2564-bluetopia-controller-bug

器件型号:WL1837MODCOM8I

工具与软件:

您好!

我们 正在解决一个问题 、此问题可追溯到 在连接了 CC2564B 和/或 WL1837MODGIMOCR 的 Linux 平台(OMAP2)上运行的 Bluetopia 服务器。

问题如下:通过接口多次重置对讲机。 CC2564B 和/或 WL1837MODGIMOCR 通过 HCI_RESET 命令置于复位状态。

但是、在引导备份(包括服务包在内的完全重新初始化)时、我们有时会遇到故障。 器件正在进行初始化、但来自运行 Bluetopia 服务器的 Linux 处理器主机的命令停止。

您可以在下面看到 HCI 捕获。 器件在发出 LE Rand 命令时始终在同一位置挂起。 它停止发送任何内容。

大约5s 后,恢复机制重新启动整个过程,这 大部分时间工作,但有时会失败。

您可以看到一个几次失败的示例、随后是成功的示例、另外一个成功的示例本身也是成功的流程。  

Bluetopia 应用程序显然应该会收到 写入默认链路策略设置 命令的事件完成(我们一开始不会看到从主机退出、可能是在内部生成的)。

这是非常一致的。 它在完全相同的点发生故障、我们有许多显示相同流程的捕获。 我们很乐意共享捕获文件。

我们的客户之前已经花了一些时间来调试此问题、并与 Rogelio 进行了讨论。 我们 希望提供更多详细信息、看看问题是否可以解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我记得这个问题、但您能不能对之前尝试过的内容刷新我的记忆? 您能否还提醒我发生故障时 bluetootia 堆栈提供的错误代码。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    我不知道发生了什么事的完整的背景故事。 这是正确的,从我被告知,蓝牙的调用返回,有时花时间和返回一个错误(我假设),但有时它完全挂起。 我们没有分析这一点。 我们了解了 HCI 级别、很明显 这里正在发生什么、 它比应用更深入

    客户实施了一种机制、如果失败、5秒左右后重试初始化。 但 这本身并没有解决这个问题。

    如果存在 E2E、我将请客户参考它。

    此致、
    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1206138/wl1837mod-bluetooth-power-on-issues

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gustavo:

    谢谢! 我来看看这个 E2E。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    是否有任何更新?

    此致、

    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gustavo:

    我之前和 Johnathan 就他们的问题进行过谈话。 起初、当我听说我怀疑硬件问题时、我们对硬件进行了审查、然后又进行了彻底的检查。 接下来、我让他们使用默认演示(而不是他们的代码)进行测试。 当测试演示出现的问题明显较少,这让我相信,在这种差异中的东西可能有发生在这里的关键。 您能否获取通过和失败情况下 UART、Clock、BLE_Enable 线路的逻辑分析仪轨迹。 如果有任何区别、我很乐意看到。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们将在这一层面上捕捉更详细的信息、进行分析并反馈给您