This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:语音识别、不适用于蓝牙 HFP

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1396827/cc2564moda-voice-recognition-not-applicable-to-bluetooth-hfp

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564CCC2564

工具与软件:

您好!

    IWe is using Bluetopia stack, the following function are needed implemented;

   使用 CC2564C 双模蓝牙芯片需要实现手机语音助手激活功能、但由于功能有限、HPF 服务不能使用、没有扬声器和拾音器

在  CC2564的一侧、我只需激活这个助手、就可以使用手机的扬声器和麦克风、但我不能使用任何手机应用程序、还能以任何方式实现这个功能吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    这是 我们提供的 CC2564x 演示应用的链接。 第5节包含的 HFP 演示指南应能满足您的需求。 如果您有任何其他问题、请告诉我、如果有、请说明您的设置。  

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       感谢您的回答、我使用了 HFP 并成功激活了语音助手、但 CC2564端没有音频、所以我必须在连接时释放音频、对于 Android 手机而言、这会导致手机端的语音立即停止。 现在、我使用 HID 方法激活 Android 版语音助理。    

       我们可以解决该问题。

    谢谢