This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WPA3安全支持

Guru**** 2481215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1398153/wl1837mod-wpa3-security-enablement

器件型号:WL1837MOD

工具与软件:

嗨、团队:

我们有一个用例可以为客户的产品上的 WILINK8启用 WPA3安全性。 在查看文档后可以看到、此平台上似乎提供了 WPA3支持。 我们将使用 R8.9. 驱动程序释放和 8.9.1.0.2. 固件、具有2.10版本的 wpa_supplicant。 除了编译请求以启用 WPA3之外、WPA3的驱动程序或固件中是否有任何补丁/设置? 如果您能指出这方面的任何文件、我将不胜感激。

此致!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    没有任何特定于 WiLink R8.9驱动程序或固件的操作。 在系统中应用驱动程序和固件后、就可以继续工作了。 请务必使用"CONFIG_SAE=y"编译 WPA-Supplicant 2.10、以在请求方中启用 WPA3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh

    完美,感谢您的快速响应!

    Luke