This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:为基于 Freescale iMX6 Yocto 的 Linux 3.10.17提供 WiLink 支持

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1397629/wl1835mod-wilink-support-for-freescale-imx6-yocto-based-linux-3-10-17

器件型号:WL1835MOD

工具与软件:

您好!

我发现一个旧线程、有人(Otto Blom)正在 工作在运行 Linux 3.10.17的 i.mx 6 SabreSD 类电路板上添加对 WiFi 和 BT (WL1835MOD)的支持。 我们处于相同的情况、 由于某些自定义修改、我们无法更新到较新版本的 Linux。

在   Sundeep Javvaji 的答复中、他提供了一个链接、指向下面的增补程序文件、该链接将非常有用、但该链接已不存在:

http://gforge.ti.com/gf/download/docmanfileversion/450/7383/imx-patch-wifi-bt-v1.10.tar.gz

我的问题是、如果有任何用户拥有这个补丁(imx-patch-wifi-bt-v1.10.tar.gz 或者任何版本-并不一定是1.10版)、他们就不介意分享这个补丁。 我已经向 TI 咨询、但他们没有。

谢谢!