This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:AM62 Linux 未禁用时的 POWER_SAVE?

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1398257/cc3351-power_save-with-am62-linux-not-disabled

器件型号:CC3351

工具与软件:

客户似乎认为 AM62 Linux 的 POWER_SAVE 未被禁用。  他们使用 中 www.ti.com/.../SK-AM62B-P1上的默认 WIC 文件  

https://www.ti.com/tool/download/CC33XX-LINUX-MPU 

是否在某处记录了此功能? 我们如何进行测试?

请参阅以下客户详细信息:

我有一个关于无线电的小问题–它是否支持关闭 power_save 模式?   我已`` iw dev wlan0 set power_save off 、如果读回设置、则表示 power_save 现在关闭、但通过查看无线连接、可以看到无线电仍使用省电。  此外、可以通过观察 ping 响应时间来看出这一点、因为它们在启用省电功能的情况下产生通常的阶梯响应时间。

 root@am62xx-evm:/usr/share/cc33xx dev wlan0 get power_save

省电:关闭  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    此命令当前不受支持、但节能功能仍可配置。 有关更多详细信息、请参阅 CC33xx Linux SDK 文档中的校准器/省电部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我在这里只看到了配置工具、而不是校准器文档(尽管我看到了校准器源代码):

    File:///home/root1/cc33xx/docs/html/CC33XX-linux/CC33conf-tool.html

    我看错了地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    下面是您要查找的内容的正确路径: html/linux/calibrator/calibrator.html#power-save-mode-in-calibrator  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但请继续提问、以使此操作更"运行时"。  我们是否具有 SDK 路线图?

    我可以在校准器工具网页中看到 PSM 命令文档、以调整省电参数。    是否有任何计划针对普通用户端`iw` API 向驱动程序添加支持、以完全禁用省电模式?    由于内核必须使用特殊的调试选项构建、所以校准器工具看起来不像一种正常的日常用户控制节电的方法、然后 你必须完全禁用无线电、运行此工具、然后重新启用无线电。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    这是一个完全公平的要求。 遗憾的是、我没有要添加此功能的时间线、但我们知道它。 但是、由于校准器工具(不仅包括 PSM、还有其他功能)的用途、我建议客户集成此工具。  

    您必须完全禁用对讲机、运行此工具、然后重新启用对讲机。  [报价]

    嗯、我认为这不是真的。 PSM 命令应该可以随时发送。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并确保至少使用 最新版本版本版本:1.0.0.5发布日期:2024年7月31日、尤其是 PSM (省电模式)  

    此外、一些校准器命令要求必须关闭接口、然后可以启动 PLt。 在这种情况下、PSM 不是需要关闭接口的命令之一。 只需要"CONFIG_NL80211_TESTMODE"。  我们在 TI.com 上提供的预编译映像应启用 NL80211_TESTMODE。