This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC33XX-软件:受正常操作模式影响的校准器模式下的 WLAN TX 测试结果

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1398567/cc33xx-software-wlan-tx-test-results-in-calibrator-mode-affected-by-normal-operating-mode

器件型号:CC33XX-SOFTWARE
Thread 中讨论的其他器件:CC3301

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我有一个定制 PCB、包括 CC3301 + Linux 主机。 我一直使用校准器工具测试命令以最大 TX 功率测量连续 TX 模式下的 WLAN 射频性能。 在这些测试中、我注意到了一些失败的 EVM 结果以及在最高数据速率(11g / 54Mbps 以及11n / MCS7)下看起来凌乱的 IQ 星座、但在打开校准器工具模式之前、会出现一些奇怪的行为、具体取决于我所做的工作:
如果我首先在正常 STA 模式下将 CC3301连接到用作 AP 的测量设备(R&S CMW500)、然后关闭正常工作模式并启动校准器工具、则会使用完全相同的测试设置和测试命令获得通过结果。 如果之后重新启动器件并再次启动校准器工具、而未在正常 STA 模式下首次连接、则我的 TX 测试结果再次失败。

请参阅随附的测试报告(无论是否预先连接了正常工作模式)。 您能否帮我弄清楚如何使用校准器工具获得一致的 TX 测试结果?

以下是 Linux 主机在上电期间打印的软件信息:
[15.586575]  wlcore:无线驱动程序版本1.7.0.114
[15.603779]  wlcore:无线固件版本1.7.0.120
[  15.607562] wlcore:无线 PHY 版本1.2.36.5.22.66

这里是我用于正常工作模式的 wpa_supplicant.conf 文件:

	ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
	ctrl_interface_group=0
	update_config=1

	network={
		ssid="CMW-AP"
		key_mgmt=NONE
	}


测试报告中包含校准器工具命令。 如果您需要更多信息、请告诉我。


此致、
Kaisa.

e2e.ti.com/.../WLAN-g_5F00_non_2D00_sig-TX_5F00_CH-1_2C00_3_2C00_6_2C00_8_2C00_11_2C00_13_5F00_6_2C00_24_2C00_54Mbps_5F00_2024_2D00_08_2D00_09_5F00_09_2D00_31_2D00_02_5F00_129_5F00_Straight-after-reboot.pdf

e2e.ti.com/.../WLAN-g_5F00_non_2D00_sig-TX_5F00_CH-1_2C00_3_2C00_6_2C00_8_2C00_11_2C00_13_5F00_6_2C00_24_2C00_54Mbps_5F00_2024_2D00_08_2D00_09_5F00_09_2D00_06_2D00_22_5F00_126_5F00_After-normal-operating-mode-connection.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaisa:

    在这里、让我与我们的团队一起帮助您获得正确答案。 我们将审核您的结果、并在本周晚些时候给您回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaisa:

    我建议从此处:https://www.ti.com/tool/CC33XX-SOFTWARE 下载最新的 SDK

    在 PLT 模式下(对于校准器工具)、必须手动完成 PHY 校准-您可以在涵盖此命令的最新 SDK 下拉菜单中找到更新版校准器工具指南。 如果您不进行校准、较高的速率可能会降低 EVM 性能。  

    在系统配置中(设置为 STA)、CC3301器件将会自动校准-这可能是当您从该模式切换到 PLT 时会看到优化性能的原因。 重新启动将清除 RAM、从而丢失保存的校准数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您的快速响应。 我可以在 SimpleLink Wi-Fi 工具箱 UI 中找到"calibrate"按钮、但您是否仍能建议在通过 Linux 主机自动发送 PLT 命令时如何进行校准(如我的测试报告中所示)? 我在 SimpleLink CC33xx 校准器工具用户指南中找不到任何有关 用于创建所需测试命令的任何类型校准的信息。

    此致、

    Kaisa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kaisa、

    安装最新的 SDK 后、您将在安装目录中看到 docs 文件夹。 在 该文档的文件夹中、您将找到 包含我们最新的校准器工具指南的 Linux 用户指南:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您提供这些说明、如果没有这些说明、很难找到最新的校准器工具指南。 即使有这些详细的说明,我觉得很难找到它。 我希望大家也可以更新一些"传统"文档、这样就不需要每次都安装一些 SDK 了、只需一本用户指南即可。

    总之、我现在在校准器模式下获得一致的 TX 测试结果、因此我的问题得到了解决。 谢谢!

    此致、
    Kaisa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kaisa、

    感谢您提供的良好反馈、我们目前正在开发一种解决方案、以使客户更轻松地完成此过程。 现在、我很高兴知道您的问题已得到解决。