This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3300:支持 wifi 和以太网

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1400351/cc3300-support-wifi-and-ethernet

器件型号:cc3300

工具与软件:

嗨、团队:

客户希望能有一个芯片同时支持 Wifi 和以太网。

我们有没有解决方案来满足这种要求?

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有在同一封装上支持 WiFi 和以太网的器件。 可能最好的解决方案是使用 Sitara MPU 或 MCU、因为这些器件具有以太网外设、然后您可以使用 SDIO 或 SPI 连接到 CC3300、因为这是 Wi-Fi 收发器。