This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:通过 WLAN 进行精确时间同步

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1401470/wl1835mod-precise-time-synchronization-over-wlan

器件型号:WL1835MOD
主题中讨论的其他器件: AM62A3

工具与软件:

文档 SWAA162描述了如何 通过 WLAN 实现精确的时间同步。  是否可以将 WL1835MOD 与 AM62A3结合使用来实现精确的时序同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    AM62A 应该可以执行相同的操作、但这个特定的配置尚未经过测试。