This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:差分无线电测试工具和校准器工具

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1402981/cc3351-difference-radio-test-tool-and-calibrator-tool

器件型号:CC3351

工具与软件:

您好、TI 团队:

 无线电测试工具和校准器工具之间的区别是什么?

对于校准器工具、我们使用了  我无法再访问的 www.ti.com/.../swru602.pdf。  

在校准器工具中、我们是否能够正确调整器件的所有模式?  

是否还可以使用工具校准石英?

谢谢!

FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FM:

    这些工具在功能上完全相同。 无线电工具基于 GUI 并且是一个独立的程序-校准器工具位于我们的 Linux SDK 中。 现在、您可以在 SDK 安装目录下的 Linux 指南中找到该指南。

    有了这些工具、您便可以运行无线电并观察频率精度、这样便可以对负载电容进行调优。