This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:用于实现 HTTP 身份验证的演示代码

Guru**** 2480965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1403163/cc3220sf-demo-code-for-implementing-http-authentication

器件型号:CC3220SF

工具与软件:

社区、您好!

我正在尝试对 HTTP 请求实施身份验证、但不确定它是如何在传感器上实现的。 是否有任何示例代码可以说明这一点?

在 swru455m.pdf 第9.8.1节中、"身份验证"说明了身份验证中所做的工作、但是否有任何源代码或演示其实现的示例代码?

谢谢。此致、

Swapnil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swapnil:

    您说的是 http 服务器还是客户端? 因为第9.8.1章介绍了如何为 NWP 网络服务器启用 http 身份验证。 我认为 CC32xx NWP 网络服务器支持通过 HTTP 标头完成的 HTTP 基本身份验证。 授权是通过 NWP 网络服务器完成的、无需与用户代码交互(您只需设置此功能)。

    1月