This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:触发漫游对我不起作用。 链接到上一期。

Guru**** 2815205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1400583/cc3235modsf-triggered-roaming-is-not-working-for-me-linking-to-previous-issue

器件型号:CC3235MODSF

工具与软件:

是否针对触发漫游解决了链接问题(该帖子底部的中间位置)。 我无法使用触发漫游功能、但我可以确认触发器与触发器上方的 RSSI 1一起出现。 在我收到触发事件后、我发布到一个任务以生成扫描、并且可以看到一个 RSSI 比其低9dB 以上的 SSID、但它不会连接(在我的情况下、也不会提供断开事件)。 此问题是否已在以后的 Service Pack 中修复? 我使用的是具有 sp_4.11的 SDK 5.20。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是否看到链接。 但这是上一期在论坛上发布的问题。  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/998574/cc3235modsf-soft-roaming-is-still-not-working-how-it-should 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derrick:
    检查内部信息后、我无法 确认此问题是否已解决。  对于最新的 SDK 和 SP、您仍然会有相同的体验吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 CCS、因此我无法更新到最新版本、但我确实更新到了 SDK v6.10。 您能否在结束时确认触发漫游是否有效。 似乎有一些票据用户声称它不适合他们。 如果这仍然不起作用、您会推荐的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在该 SDK 版本上测试触发漫游、但我可以在内部询问有关漫游的最新结果。  

    作为变通方法、您是否能够跟踪连接的 SSID 和 BSSID? 然后、如果您看到具有更好 RSSI 的相同 SSID、则可以通过 BSSID 跟踪差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 即使答案是仍然不起作用、也请告诉我。 要根据 BSSID 更新连接、我认为我们仍需要凭据来完成该操作? 如果这是一个新的粉末循环,你再也没有密码,我们如何才能更新连接? 我们是强制将 PSK 保存在文件系统中还是某个位置? 如果我没记错、Get 命令会失败、因为它认为该信息是专有的。 因此、我们无法获取 PSK 或用户名和密码、以便再次更新配置文件或呼叫连接。 不过我可能在那里错了。