This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:PIN50无法在休眠模式下保持高电平。

Guru**** 2548820 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235S, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1402369/launchxl-cc3235s-the-pin50-unable-retention-high-level-in-the-hibernate-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
Thread 中讨论的其他器件: CC3235S

工具与软件:

大家好、团队成员:

我使用 LAUNCHXL-CC3235S EVK 测试 PRCMIOoretentionEnable 功能。

我的测试代码如下:

void mainThread(void *pvParameters)
{
    GPIO_init();
    InitTerm();
    int sysIdleCount = 5;
    while (0 != sysIdleCount) {
        sysIdleCount--;
        Sleep(1000);
    }

    PRINTF("Prepare ENTERING_SHUTDOWN\n\r");
    GPIO_write(CONFIG_PIN08, 1);
    GPIO_write(CONFIG_PIN64, 1);
    GPIO_write(CONFIG_PIN50, 1);
    PRCMIORetentionEnable(PRCM_IO_RET_GRP_0);

    Power_NotifyObj hibSignal;
    Power_registerNotify(&hibSignal, PowerCC32XX_ENTERING_SHUTDOWN,
                         preHibConfig, (uintptr_t)NULL);
    Power_shutdown(0, 10000);
}

PIN50在休眠模式下始终为低电平、但 PIN64和 PIN08它可以 保持高电平。

在 CC3235S 数据表中、 定义 PIN50应该为控制 Hi-Z、拉动、驱动。

如何配置 PIN50 以在 休眠 模式下保持高电平?

提前感谢您。