This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:如何使用适用于 CC3220SF /CC3225SF 的 SysConfig 工具

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1402694/cc3235sf-how-to-use-sysconfig-tool-for-cc3220sf-cc3225sf

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我下载了最新的 SysConfig 工具 v1.21.0.3721

我想开始为 CC3235SF 电路板创建.syscfg 文件以获取 BSP 文件。  在 SysConfig 工具中、我在软件产品部分上传 SimpleLink SDK 文件夹时、会显示一个错误、指出不支持此器件。 我尝试上传了各种版本的 SDK (V7.10、V6.10、v4.10)、但出现了相同的错误。  我 正在我的项目中使用 SimpleLink SDK 的6.10版。  

我还曾尝试从下拉列表中选择器件、但看不到 CC3235和 CC3220。  

错误的屏幕截图

请分享有关如何使用 SysConfig for CC3235获取 BSP 文件的说明。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最新版本的 sysconfig 没有 为 CC32xx 定义的设备。

    您可以下载版本1.18并生成所需的数据。

    我希望这对您有所帮助。

    www.ti.com/.../1.18.1.3343