This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:40MHz 快时钟- XTAL 与 TCXO

Guru**** 2481415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1400377/cc3301-40mhz-fast-clock---xtal-vs-tcxo

器件型号:CC3301

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们在自己的设计中集成了 CC3301、其中还包括40MHz XTAL。 由于 TI 对40MHz 外部快速时钟有非常严格的要求、因此我们考虑使用 TCXO 而不是 XTAL。
我去年已经从 TI 支持团队那里询问了这种可能性、11月我得到的答案是 CC33xx 硬件已经支持 TCXO、但固件直到 RTM 后才支持。 我想知道今天的状态是什么- CC33xx 是否已经支持连接到 HFXT_P 的40MHz TCXO?

此致、
Kaisa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kaisa、

    是的、我可以为您查看这一点。 请在星期五之前与我们的研发团队核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    有任何关于该主题的新闻吗?

    BR、
    Kaisa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kaisa、

    我发现、TCXO 支持已针对器件的其他新增功能取消初始化。 相对于典型晶体、我们并没有看到很多人希望为 TCXO 支付额外费用。

    您的系统中是否已经有 TCXO? 或者使用 XTAL 还有其他问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、迪伦、我以前曾问过你这个问题。  当您在上面说不添加 TCXO 支持时、您是否专门是指具有削波正弦输出的 TCXO?  TCXO 也可以具有 CMOS 输出。  您能否确认 CC3301是否支持将 CMOS 40MHz 输入到 HFXT_P 中?

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joe、

    简单地说、我并不是说我们不再计划支持这种配置、而是为了其他功能而提前了时间表、我们看到许多客户看到这些功能可以从中受益更多。

    这与整个配置相关-将时钟信号直接馈入 HFXT_P 输入、而不是驱动跨 HFXT_P/HFXT_M 端子的晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个新的原型、我们刚开始推出 CC3301。  我要将1.8V CMOS 40MHz 信号驱动到 HFXT_P 中  这是目前固件支持的配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    在我们自己的设计中、我们有两个快速时钟选项:默认情况下使用 XTAL、但可以通过更改少数电阻来使用 TCXO。 我们之所以这样做是因为 CC33xx 对快速时钟精度的要求非常高、而且我们器件的工作温度范围很宽。

    但是、如果振荡器不受快速时钟支持、那么我们应该将其从下一个设计版本中删除、以便有更多空间优化布局。

    BR、
    Kaisa.