This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:TI WiLink8校准器用户指南 SWRU562 ANT1 / ANT2选择问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1402598/wl1837mod-ti-wilink8-calibrator-user-guide-swru562-ant1-ant2-select-issues

器件型号:WL1837MOD

工具与软件:

RIC 正在尝试获取用于无线电调优实验的 ANT1/ANT2 (仅限)。

1)我确实使用了所有可能的组合尝试了 SET_ANTENNA_MODE_24G 和 SET_ANTENNA_MODE_5G 命令。1)我尝试了3种方法来禁用每个天线。 第一个是在 swru562的第5部分中所写的, ANT1和 ANT2部件生产验证 . 结果是、无论配置如何、两根天线上都发出射频。 结果位于 Jira https://eimedical.atlassian.net/browse/ZYN-653?focusedCommentId=12909上的此评论中

2) 2)我尝试禁用任一天线的第二种方法是在 SET_TX_POWER 命令中更改天线增益计算。 这在 swru562的第3.4节中、 设置 TX 功率。 对于2.4GHz、这会改变哪根天线具有更高的发射、但两根天线仍然发射。 对于5GHz 而言、这对输出和两根天线的传输没有影响。 在 Jira https://eimedical.atlassian.net/browse/ZYN-653?focusedCommentId=12911上的此评论中可以看到2.4GHz 结果

针对2.4GHz 测试使用的命令是

校准器 wlan0 plt power_mode 打开
校准器 wlan0 wl18xx_plt tune_channel ${channel}0 1.

校准器 wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 0 ${channel}0 ${ANTENNA}0 1 0 0 0 0 0

校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 400 19 3000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

此5GHz 测试使用的命令为

校准器 wlan0 plt power_mode 打开

校准器 wlan0 wl18xx_plt tune_channel ${channel}1 1.

校准器 wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 1 ${channel}0 ${ANTENNA}0 1 0 0 0 0 0

校准器 wlan0 wl18xx_plt set_antenna_mode_5G 1 1 0 1

校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 400 19 3000 0 0 0 0 0 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

通道为2.4GHz (1-11)或5GHz (36-177)通道、天线为第3.4节中的值之一。

3) 3)我尝试禁用任一天线的第三种方法是使用 SET_ANTENNA_MODE_24G 和 SET_ANTENNA_MODE_5G 命令。 这与第一种方法第5节的结果相同。 两个天线都以2.4GHz 的频率发射、一个天线的发射高于另一个天线、无论 SET_ANTENNA_MODE_24G 设置了什么值都是如此。 两根天线也以5GHz 的频率进行传输、但处于相同的级别、没有变化。 我尝试了这些命令的所有可能的组合、即使那些在 swru562中未列出为有效的命令也是如此。

针对2.4GHz 测试使用的命令是

校准器 wlan0 plt power_mode 打开
校准器 wlan0 wl18xx_plt tune_channel ${channel}0 1.

校准器 wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 0 ${channel}0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

校准器 wlan0 wl18xx_plt set_antenna_mode_24G 2 2 0 1 0 1 1

校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 400 19 3000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

此5GHz 测试使用的命令为

校准器 wlan0 plt power_mode 打开

校准器 wlan0 wl18xx_plt tune_channel ${channel}1 1.

校准器 wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 1 ${channel}0 0 0 1 0 0 0 0 0

校准器 wlan0 wl18xx_plt set_antenna_mode_5G 1 1 0 1

校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 400 19 3000 0 0 0 0 0 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

RIC Clark

​工程师 II

E.I.医疗成像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ric、您好!

    如果我理解正确、您将尝试配置 WL1837MOD、以便仅使用一根天线、而不使用两根天线。  

    为此、您应该首先运行位于/usr/sbin/wlconf 中的 configure_device.sh 脚本

    此脚本提示您选择连接的天线数量、您应该选择1。 此脚本会更改 ini 文件中的参数、如果您愿意、也可以直接在该文件中更改参数。

    有关 INI 文件的信息、请参阅此应用手册。  https://www.ti.com/lit/an/swru422a/swru422a.pdf 

    还有更多有关如何使用校准器工具在天线之间切换的信息、请参阅该用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/swru562/swru562.pdf 

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、感谢您的回复。

    正确、具体而言、我将尝试使用校准器工具一次在一个天线上选择和广播、以单独调优每个天线电路。

    我已使用`configure_device.sh`脚本为每个2.4GHz 和5GHz 选择1根天线、但无论我将`calibrator`工具提供的参数如何、这两根天线仍会发射射频。 我将查看 swru422a.pdf 以查看 INI 中是否有一项设置可以独立禁用每个天线。

    如本文所述、swru562的第5部分概述的选择 ANT1或 ANT2的步骤不会影响天线发射射频、无论配置如何、都是发射。

    `calibrator`工具是否会覆盖 INI 文件中的设置? 因此、在运行`calibrator`工具时、我是否需要为每个天线以不同的方式配置 INI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RIC、

    swru562的第5部分适用于2根天线的功能测试、实际上不适用于射频测试。  

    如果仅测试一根天线、您应该务必遵循运行 CONFIG_DEVICE 脚本、然后使用用户指南中定义的校准器工具的流程。

    校准器工具不会覆盖 INI 文件中的设置、除了使用校准器工具外、您还必须定义 ini 参数。

    此致、

    Jonathan