This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:无法在无线电工具中更改5G 频段的 Tx 功率

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1402998/cc3235sf-cannot-change-tx-power-for-5g-frequency-band-in-radio-tool

器件型号:CC3235SF

工具与软件:

我的客户希望使用无线电工具更改 CC3235上5G 频带的 Tx 功率。 但在选择5320MHz 通道时、"Power"下拉菜单变为灰色。 它适用于2.4GHz 频段。

5G 频带是否存在限制? 如何在无线电工具中更改此频带的 Tx 功率?

此致、

沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、沭阳

    根据无线电工具用户指南、"对于5GHz 通道、该参数不产生影响、实际输出功率将设置为0"。

    此参数显示为灰色、因为您无法更改5GHz 的默认功率。

    如需更多信息、请参阅本用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/swru471b/swru471b.pdf 

    此致、

    Jonathan