This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:BLE 吞吐量测试

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564MODN, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1400543/wl1837mod-ble-throughput-test

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:CC2564MODN、CC2564C WL1837

工具与软件:

您好!

我想 在我正在处理的2个项目上测试 BLE 吞吐量。 一个使用 WL1837MOD、另一个使用 CC2564MODN。 您能否分享有关如何执行 BLE 吞吐量测试的测试程序?

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    我们测试吞吐量测试的方法是利用 Bluetopia SDK 中的 SPPLE 示例。 我们发送了预设数量的字节、并计算接收所需的时间。

    我们取得的最佳结果是13KB A 秒

    为此、我们修改了 spple 示例(CC2564C)并进行了以下更改。

    1. 从示例中删除令牌机制
    2. 使用特性的通知方法发送数据(将时间减少到30秒)
    3. 强制设备进入从模式(我相信它从一开始就作为从设备进行连接、但我们需要确保其处于从模式、以便下一个 API 正常工作。)
    4. 连接后、请求15ms 的新连接间隔

    希望这有助于测试您的吞吐量。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    只是为了确认、13kB 每秒在 CC256x 上? WL1837呢?

    WL1837的测试程序是否相同?

    谢谢!

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    这的确是通过 CC2564C 完成的。 对于 WL 器件、这是相同的过程、但我认为吞吐量相似、因为器件对讲机非常相同。  

    此致!

    Rogelio