This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:在 AP 模式下自动打开配置页面

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1404433/cc3220sf-automatically-opening-the-configuration-page-in-ap-mode

器件型号:CC3220SF

工具与软件:

将 CC3220SF 设置为 AP 模式时、是否可以自动将标准浏览器重定向到配置文件(index.html)、而无需用户导航到默认地址(例如10.123.45.1)? 我是否需要强制网络门户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 CC32xx 器件不支持此特性。 自主实现也许是可能的、但这不是一项简单的任务。 因为您需要实现 DNS 重定向等

    1月