This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:申请获取有关在 BBB 开发板上利用 CC3301实施定制 BLE 服务的指导

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1404524/cc3301-request-for-guidance-on-implementing-a-custom-ble-service-with-cc3301-on-bbb-development-board

器件型号:CC3301

工具与软件:

尊敬的团队:

我希望这封邮件能让您满意。

我目前正在 BeagleBone Black (BBB)开发板上执行一个涉及 CC3301芯片组的项目。 我们的目标是实施包含两个特性的自定义 BLE 服务:

  • 一个具有"无响应写操作"属性的特征。
  • 具有"Notify"属性的另一个特征。

此定制 BLE 服务旨在用于 BBB 和移动设备之间的通信。

能否就实现这一目标提供任何相关示例或指导? 非常感谢您提供任何文档、示例代码或参考资料。

非常感谢您的帮助。

此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    我们没有编写自定义特征的确切示例。 我建议您查看我们通过 Linux 实现的 WiFi 和 BLE 配置演示的示例。  

    但是、这仍然是可行的。 您可以使用 BlueZ 栈中的 GATT 层来创建您自己的应用、从而实现这些自定义特性。