This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:如何设置开关频率

Guru**** 2581655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1403034/tps61178-how-to-set-up-switching-frequency

器件型号:TPS61178

工具与软件:

专家、您好!  

请让我确认如何设置 TPS61178的开关频率。

※产品说明书包含以下描述:

上图中"k"和"CFREQ"是如何推导的?

(CFREQ 用于图形容量?)

我在数据表中找不到这些参数的说明。

此致、  

宫泽良马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoma:

    参数位于器件内部。

    请参阅 下面的器件功能方框图。

    该器件使用外部 Rfreq 来改变电容器的充电电流。  

    当电压达到典型值时、会触发比较器并生成时钟。

    Cfreq 是内部充电电容、Tdelay 是比较器的延迟时间。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:  

    感谢您的及时回复。

    我没看到方框图。

    我了解参数"CFREQ"

    另一方面、参数"k"是否始终是 k=3?

    我很抱歉我缺乏理解。

    此致、

    Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoma:  

    是的、对于频率计算公式、K 始终为3。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:  

    我了解参数"k"。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Ryoma.