This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3300:FIPS-140-2 3

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1407337/cc3300-fips-140-3

器件型号:cc3300

工具与软件:

我已通过论坛进行搜索、我想知道 TI 是否会获得用于他们的无线模块的 FIPS-140-2认证。

我看到有些是 FIPS-140-2、 但它们会不会是 FIPS-140-2

我对一种不是专门针对 CC3300的蓝牙解决方案更感兴趣

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Martin、

    我们已经研究了这项认证、并且知道要获得这项认证需要付出相当大的努力。 我们目前没有进行这些认证、但如果我们看到市场上对此有更多的需求、这可能会发生变化。  

    注意:我只为 CC3300和我支持的其他 WiFi 器件发言。 如果您正在具体寻找 BLE、那么您可以在蓝牙论坛中提出此问题。  他们可能会采取不同的策略-不仅这样、他们还将拥有更多种类的专用于 BLE 的产品。