This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:主动扫描和被动扫描

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1407780/cc3235modasf-active-scan-and-passive-scan

器件型号:CC3235MODASF

工具与软件:

您好!

我的客户对原始帖子有疑问。
在该主题中、提供了以下答案。  客户想知道红色测试的确切含义。

---
器件根据为其设置的监管域在主动和被动扫描之间进行选择。
您可以查看相同的文档、附录 C、监管域。 在5GHz DFS 列下、您可以找到所有使用被动扫描的信道。 其他通道正在使用活动扫描。
---

下面是附录 C 表 C-1的一部分。

对于日本电池、信道52、56、60、64、 100,104,108,112、116、 120,124,128,132、136、 140在"5GHz DFS"列中列出。
所有这些通道都是被动扫描。
然后、"2.4GHz"、"5GHz"中的"其他通道""STA 支持的通道"和"AP 支持的通道"均为活动扫描。 对吗?

谢谢。此致、
田代浩一郎