This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:问题:无法使用[CC32xx-IP]/EVM ota.html 方法访问 OTA 演示页面

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1398393/launchcc3220modasf-issue-unable-to-access-ota-demo-page-using-cc32xx-ip-ota-html-method

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我当前使用的是 CC32xx 器件上的本地 OTA 示例代码。 我已成功使用 Uniflash 刷写器件、它似乎已连接到网络、如 LED 状态所示。 但是、在尝试使用该方法访问 OTA 演示页面时会遇到问题 [CC32xx-IP]/ota.html


C32xx SDK 版本: simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07

我的 PC 和 C32xx 器件位于同一本地网络上、但它们看起来类似这样。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    今天是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我相信您还有另一个主题、该问题是未决的。

    让我来指派一名工程师来帮助您完成这个任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 SDK 的旧版本、我建议使用最新的 SDK、因为不同 SDK 之间的 OTA 接口已更改、现在使用 OTA_IF 文件。

    关于旧版 SDK 体验错误的说明。 刷写器件时、您是否在 uniflash 中包含了 ota.html 文件?

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的工程目前使用两个 SDK:simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07和 azure_cc32xx_4_10_01_01。 现在快完成了。 我可以针对同一个项目切换到最新的 SDK 吗? 由于对 Azure 的依赖、我们使用较旧的 SDK。 切换到最新 SDK 会影响我的 Azure SDK 吗?



    我们在此 simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07中找不到 ota.html 文件。 您可以指导我们从哪里可以找到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到、很遗憾、由于 azure 限制、您必须坚持使用旧的 CC32xx SDK。

    当您从示例 uniflash 文件夹下的 ZIP 导入工程时、ota.html 包含在用户文件中

    如果要包含 AP SSID 和密码、则需要更改 local_ota.h 文件中的设置值

    然后在 CCS 中构建新的.bin。 您可以在调试文件夹中找到该内容  

    然后需要将这个新的.bin 添加到 uniflash 项目中

    接下来创建并闪存映像。

    刷写后、您将需要打开终端并确认您已连接并拥有 IP 地址

    打印"等待新 OTA 上传"后

    可输入 URL ip_address/URL ota.html 即可打开此页面

    您可以在这里启动 OTA 更新。

    请确保访问 ota.html 的计算机也连接到与 CC32xx 所连接的网络。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    现在、我尝试使用 GSM 调制解调器执行 OTA 更新。 我们的 SIM7600调制解调器通过 UART 提供512字节的 OTA 文件块。 我是否能够在本地 OTA 示例代码中使用这些块而不是 HTTPS 有效载荷?

    以下是我的发现:

    1) 1)开始时、我需要致电:
      - Archive_Init (&gOtaArchive);
      - 4.454(&gOtaArchive, Archive_Check (uint8_t*)文件名);

    2)当处理我的 OTA tar 文件块从 GSM 与 Archive_Process (),它返回未处理的字节数,这是  
       应该被添加到被馈送到该函数的下一个块的开始位置。

    3)上传完成后(返回 ARCHIVE_STATUS_DOWNLOAD_DONE 时),将按照您的建议执行重新引导。

    4)在重新启动时,我的 main()函数调用 O387OPPendingCommit() Archive_Get。



    您对上述步骤有什么建议吗? 我走对了吗?


    -努沙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    今天是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    今天是否有更新?