This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:HttpClient_create ()返回 NULL

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1403536/launchxl-cc3235sf-httpclient_create-returns-null

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SF

工具与软件:

您好!

我的客户正在评估 SDK 示例"HttpGet_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ticlang"。
他修改了必要的更改(AP 参数、HTTP 参数等)。
但 UART 日志如下所示、

httpClientHandle 为'

STATUSCode 为"(null)"

RET 为'(null)'

根据 Network Service API 文档、HTTPClilent CREATE()返回 NULL 表示失败。  
问题的潜在原因是什么?


谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是 HTTPClientCreate 的源代码

    如果存储器分配失败或没有响应、则此命令可能返回空值。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    感谢您的答复。 客户了解存在内存分配问题。
    您能给我们一些解决内存分配问题的建议吗?

    BTW、  在 HttpClient_create()返回空值后、客户发送了 HTTPS POST 请求。
    HTTPS POST 请求似乎成功。
    您是否知道为什么在 HttpClient_create()失败后传递 POST 请求?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎