This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:仅有5GHz RSSI 更低的原因

Guru**** 2478085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1435936/cc3235modasf-reason-why-only-5ghz-rssi-is-lower

器件型号:CC3235MODASF

工具与软件:

你好。

我开发实施了 Wi-Fi 模块的产品、
接收到的数据包的 RSSI 对于5GHz 而言太低。

我想知道可能的原因。

最棒的拉格尔德

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与2.4GHz 相比、5GHz 的 RSSI 级别是多少?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的评分

    5GHz 下的 RSSI 比2.4GHz 下的 RSSI 低约30dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    间隙似乎太高。

    如何测量 RSSI? 扫描?