This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:使用 CC3235SF 作为接入点- WLAN 客户端隔离?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1435508/cc3220sf-using-cc3235sf-as-access-point---wlan-client-isolation

器件型号:CC3235SF

工具与软件:

您好!

我们有一个应用、其中我们通过 UDP 广播在 CC3235SF 客户端之间共享音频。

在标准配置中、我们将使用现成的 WLAN 接入点、但是我们有一个空间受限且 WLAN 客户端数量有限的辅助应用、我们想尝试在其中使用一个额外的 CC3235SF 作为接入点。

我们已将 CC3235SF Launchpad 配置为 AP、并使用 SDK 中的网络终端示例进行测试。 我们正在与两个客户端进行测试-两个客户端都能够成功连接到 AP、但我们不会在客户端之间获取任何数据。

我们正在使用的现成 AP 有一个用于将客户端彼此隔离的选项(已关闭)-我假设 CC3235SF 作为 AP 的默认行为是将客户端彼此隔离-是否有设置未能使用 CC3235SF 作为 AP 关闭客户端隔离?

非常感谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户端之间不应存在任何隔离。

    您是否能够在客户端之间 ping 通或仅使用 UDP 广播进行测试?

    Shlomi