This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3300:cc33calibrator 和 cc33conf

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1436148/cc3300-cc33calibrator-and-cc33conf

器件型号:cc3300

工具与软件:

你好、

跟进问题。 正如我提到过的、我们使用的是 Yocto、目前由 Yocto 支持的 cc33calibrator 和 cc33conf 为 1.0.0.50

以获取最新的 cc33xx-FW 固件  1.0.0.57。您是否知道上述 cc33calibrator 和 cc33conf 是否 可用于 1.0.0.57?

Regars、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否在固件版本上澄清版本号? 它应为1.7.0.xxx。

    无论如何、cc33conf 工具都必须匹配。 校准器是一个例外情况、因为它只会将命令发送到固件、但一些较新的命令可能不起作用。 请记住、较旧的校准器版本不会在较新的固件上进行测试。 因此、建议使用匹配固件版本的 CC33xx SDK 中提供的所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebeeh:

    "1.0.0.50"是 cc33calibrator 版本的参考。  我注意到、在 Yocto 从 https://git.ti.com/git/cc33xx-wlan/cc33xx-utils 拉取的版本中、 它包含一个1.0.0.50版本字符串。  同样、对于 cc33xx-FW、Yocto 从 https://git.ti.com/git/cc33xx-wlan/cc33xx-fw 获取固件版本1.7.0.120

    cc33xx SDK 版本1.0.0.7具有校准器源代码、显示的版本  1.0.0.57。 此 SDK 中的 cc33xx-FW 版本看起来为1.7.0.188。

    现在的问题是由 Yocto 构建的较旧版本的 cc33conf 和 cc33calibrator 是否与 cc33xx-FW 版本1.7.0.188兼容。

    听起来答案可能是"否"、或者"未知"、但不推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您为我澄清一下。  

    答案似乎是"否"、或者答案未知但不推荐。

    是的、我在这里的答案仍然没有改变。 cc33conf 必须与分发固件时使用的版本完全相同。 因此、建议仍然是更新工具  

    但是...  

    校准器没有这么多更改、仍然可以使用1.7.0.188固件版本。 在 cc33xx_plt.h 中只添加了以下命令:

    	/* 	0x14   */   CC33XX_TEST_CMD_GET_LATEST_GPADC_MEASUREMENT = 0x14,
        /*  0x15   */   CC33XX_TEST_CMD_GET_SELECTED_ANT = 0x15,
        /*  0x16   */   CC33XX_TEST_CMD_BLE_ENABLE = 0x16,
        /*  0x17   */   CC33XX_TEST_CMD_SET_IO_CFG = 0x17,
        /*  0x18   */   CC33XX_TEST_CMD_GET_IO_CFG = 0x18

    因此、如果您需要这些命令、那么您还必须更新校准器。  

    CC33xx Linux 驱动程序合并到上游后、工具、固件等也将慢慢开始更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    那么、在可预见的未来、TI SDK 10.x Yocto 支持似乎会包含失效的 cc33xx 支持、并且 TI 不会直接支持将 cc33xx-1.0.0.7 SDK 集成到10.x Yocto 构建中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    我们目前没有计划使用最新的 CC33xx SDK 更新10.x 处理器 SDK。 与此同时、我们可以在集成方面为您提供帮助、但我们在上游内核开发准备就绪之前不会同步 CC33xx 和 Processor SDK。