This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:Cc3200

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625, WL1801MOD, CC3200, CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1434985/cc3200-cc3200

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:WL1801MOD、AM625、 CC3300

工具与软件:

我有一个使用 Pi Zero W 的 WiFi 控制器项目原型。代码用 Python 编写、Pi 上的操作系统为 Ubuntu。 我想用 WiFi SOC 代替 Pi Zero W 板、它在某种 Linux 上运行、允许我在 Python 中继续进行软件开发。 我应查看哪个部分的器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您的目标是什么? 您是否在从头开始设计自己的电路板? 您计划使用什么 Linux MPU?

    我想如果您刚刚起步、不妨看看 BeaglePlay 的设计、该设计使用 AM625处理器和 WL1801MOD 进行 WiFi 通信。  

    https://www.beagleboard.org/boards/beagleplay 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh、

    我正在从头开始设计自己的电路和 PCB。 这些控制器是通过 Wi-Fi 从手机控制的模型火箭发射器。 我需要一个 WiFi SOC 来响应来自手机的命令、手机控制发射的某些方面 并将测量结果报告回手机-即点火器的连续性、控制点火器的电流等 我设计并测试了所有"控制器"电路。 我只需要用 WiFi SOC 芯片替换到 Pi、不需要重写所有代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无法在 CC3200、CC3235或 EPS32等小型 MCU 上运行 Linux。 对于 Linux、您需要具有支持存储器保护的处理器。

    CC3200和 Pi Zero W 是完全不同类别的器件。 CC3200在80MHz 上采用具有256KB RAM 的 Cortex-M4。 Pi Zero W 是 BCM2835 (1GHz 单核 ARMv6)、具有512MB RAM。

    据我所知、目前为止、还没有具备足够 RAM、MPU 支持和 Linux 运行能力的 WiFi SoC。

    • 您可以选择 MPU +外部 RAM +外部无线电芯片(如推荐的 AM625 + WL1801MOD 或 CC3300)。
    • 另一个选择是选择 WiFi SoC +外部 RAM。 如果您需要此类设备、则需要搜索其他制造商(Broadcom、MediaTek、Qualcomm 等)。 但这种方法只能用于大批量生产。 如果您希望每年生产10k 以下的器件、甚至不会问这些制造商。

    我认为最适合您。 尽享 Tour Pi Zero W、或者将代码重写为 C 语言和小型 WiFi SoC (如 CC3200/CC3220或 ESP32)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    感谢您的答复。 对于 TI 没有能满足我需求的器件、我感到非常失望。

    我在 Espressif 的 ESP-32 WiFi SOC - https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/get-started/index.html#introduction 上找到了这个引用单个数量的芯片(ESP32-S3FH4R2)为2.32美元-片上射频系统- SoC SMD IC ESP32-S3FH4R2、双核 MCU、Wi-Fi 2.4G 和 BLE 5.0组合、4MB 闪存和2MB PSRAM (内)、QFN 56引脚、距 Mouser 7*7mm。 我将更深入地查看该产品、作为我的项目中 Pi Zero W 的可能替代产品。

    我对 WiFi SOC 非常陌生、但我正在学习!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您无法运行 Linux A ESP32。 ESP32不能替代 Pi Zero W 处的 BCM2835。ESP-32则与 TI CC3200/CC3220/CC3235设备类别类似。

    ESP32无法运行经典 Python。 它可以运行 MicroPython、但这与正常的 Pyton 相差甚远。

    如果您选择 ESP32、则需要将代码重写为 C (可能是 MicroPython)。 这与 CC3200完全相同、其中也存在 MicroPython 端口。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    感谢您的澄清。 我提到的 Espressif 文件非常误导。

    标记