This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:CC3351+AM623:功能检查

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1435845/cc3351-cc3351-am623-feature-check

器件型号:CC3351
主题中讨论的其他器件:AM623

工具与软件:

大家好、 团队成员:  

客户需要使用 CC351+AM623  

请帮助检查以下功能是否可以满足:  

  1. WPA 请求者 WPA3 EAP:
  2. AP 桥接模式
  3. Wi-Fi   FIPS 认证
  4. Wi-Fi 漫游
  5. lwip、IPv4、IPv6

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    除了 FIPS 认证之外、所有这些功能都受到支持;我们目前还没有这一特性。  

    关于 LWIP、我们尚未在采用 AM623的 CC33xx 上测试 LWIP、因为 AM62运行 Linux 内核、因此 TCP/IP 堆栈是从 Linux 提供的。