This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3300:扩展 Wi-Fi 标准

Guru**** 2478435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1435183/cc3300-extended-wi-fi-standards

器件型号:cc3300

工具与软件:

您好!

关于 CC33xx 支持的扩展 Wi-Fi 标准的问题。 主要标准如 a/g/b/n/ax 是已知的。
但是、是否支持以下高级标准?

-802.11d.
-802.11e。
-802.11h
-802.11i
-802.11k
-802.11r
-802.11v

是否概述了模块支持所有标准的内容?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我首先假设这是 Linux 应用程序、如果我有误、请进行更正。 我知道 CC33xx 支持802.11 K、V 和 R、因为这些是与漫游相关的标准。 还 支持802.11d (监管域)和802.11e (QoS)。 还支持802.11i (RSN)、因为它用于 WPA2安全性、CC33xx 也支持 WPA3。  

    我认为除了在5 GHz AP 模式下使用 DFS 外、此列表中的所有内容都受支持。  

    感谢您指出这一点、我将提交一些工单、以便我们可以在 SDK 文档中解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:
    是的、这是一个 Linux 应用程序、它是否与众不同? 在芯片中实施了这些标准、对吧? 然后我们应在数据表中添加标准。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    一些由芯片决定、但大多数由主机决定。 CC33xx 是收发器器件、因此它只是在 Linux 主机和无线介质之间移动数据包。 大多数功能实际上来自使用 wpa_supplicant、Linux 内核等的主机、CC33x 上运行的固件仅支持这些功能。  

    我确实同意我们可以改进这方面的文档。