This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:具有更高 SRAM 的替代产品建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3300, CC3220SF, CC3135, CC3130, CC3301, CC3501E, WL1837MOD, CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1434569/cc3220sf-suggestion-for-alternate-product-with-higher-sram

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: CC3135CC3130、CC3120、 CC3301、CC3300、 CC3501EWL1837MODCC3551E、CC3551

工具与软件:

大家好!

我将 CC3220SF 控制器和传感器一起使用、但我的应用需要>=1MB 的 SRAM。 您能否推荐一款具有类似 FreeRTOS 和 AWS 支持(适用于 OTA)、WiFi 配置支持以及类似引脚配置和封装的产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、TI 没有符合您要求的确切产品。

    您有以下选择:

    • 根据您的需求选择 MCU、对于 WiFi 功能、连接 CC3120、CC3130或 CC3135
    • 将 MCU 或处理器(运行 Linux)与新的 WiFi 6器件(例如 CC3300、CC3301、CC350...)配合使用
    • 请查看处于预发布状态的新 CC3501E
    • 将处理器(在 Linux 下运行)与 WiLink8器件(例如 WL1837MOD)搭配使用
    • 为何不将外部 RAM/FRAM 连接到 CC3220SF? 如果数据缓冲需要额外的空间、这将是最简单的方法

    BTW ...你真的确定,你需要这样的 RAM 空间. 通过适当的代码设计可以节省大量内存。 即使是许多高性能 MCU 通常也没有如此大的 RAM。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    感谢您指出不同的选项、

    • 我不能选择 Linux、我只需要在 FreeRTOS 上运行、
    • 已经考虑了外部 SRAM、但是 时序分析 内部 RAM 是一个更好的选择。
    • 我曾研究过新的 CC3551E、没有太多可用信息(CC355xE SimpleLink 2.4GHz 和5GHz 双频带 Wi-Fi 6和低功耗蓝牙无线 MCU 数据表)、您是否能够提供更多相关信息?
    • 不能笼统地说、即使我们有适当的代码设计、嵌入式应用也不会需要太多 RAM 空间;多个传感器的数据采集有时会要求更高的 RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3551E 处于预发布状态、有关更多详细信息、请通过产品页面上的链接咨询 TI。 但是、如果您需要1MB 的 RAM 用于数据、您很可能不选择 CC3551。 因为在 CC3551、您需要在主 MCU 上运行 TCP/IP 堆栈和 TLS 堆栈、这将消耗不是一小块 RAM。

    市面上很少有1MB RAM 的 MCU、等等(我们不会计算无闪存 MCU、就像 I Mx RT)。 如果应用需要更大的 RAM、通常使用带有外部 RAM 或 MPU 的 MCU。 有多少嵌入式程序员无法正确管理 RAM (例如将数据作为字符串存储在 RAM 中、不正确对齐变量结构等)、您会感到非常惊讶。 到128KB 的 RAM 中、您可以容纳32k 个浮点样本、量不是很小的缓冲器。

    如果您需要大而快速的 RAM、那么您没有太多选择。 一个选项是选择高性能 MCU 并使用并行总线连接到它们外部 DRAM。 和 WiFi 连接、可通过外部 CC31xx 或 CC33xx 器件实现。 另一种选择是使用 MPU、这种情况下可实现更高的性能、但设计复杂性更高。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnavi、Jan、

    CC3551具备使用外部 PSRAM 的功能。  这有助于满足您的存储器要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 PSAM 是否可以映射到 MCU 的地址空间? 它支持 OctoSPI 或 HyperBus?

    1月