This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CC3235SF 的 VOH (MIN)和 VOL (MAX)

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1435217/cc3235sf-voh-min-and-vol-max-of-the-cc3235sf

器件型号:CC3235SF

工具与软件:

在控制器 CC3235SF 的数据表中、在查找 VOH、(min)(min) (min)和(max)时找不到这个值、只有 VOH 显示(max)= Vdd x 0.7和 VOL VOL = VDD x 0.2在数据表中如何查找 VOH 和 VOL (max)。