This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:使用 CC3235SF 内部 RTC 的示例代码

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1430658/cc3235sf-example-code-for-using-cc3235sf-internal-rtc

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

大家好、我想根据当前时间了解 CC3235SF 的内部 RTC。 是否有用于此操作的现成代码?  

tm_min = void ayarlanmış mı;void başlangıç değeri;// Sadece bir kere RTC başlangıç değeri olarak tm_sec;sl_device-unsigned long epchTime = 1698470400;// RTC zaten zamanı kontrol et unsigned long rtctime;PRCMRTCGet (&rtcTime、&repsec);if SL_DEVICE_GENERAL_DATE_TIME、sizeof (SlDateTime_t)、(uint8_t *)&DateTime);Display_printf (display、0、 0、"RTC 初始化为%02d:%02d:%02d/%02d/%d"、DateTime.tm_hour、DateTime.tm_min、DateTime.tm_sec、DateTime.tm_day、 DateTime.tm_day_mon、DateTime.tm_year);}// RTC yazdır al ve Seri porta zamanını void printRTCTime (void){SlLocalOpt_t DateTime ={0};_U16 configLen = sizeof tanımlayın (SlDateTime_t);//总日期时间_日期时间_时间_时间=%SL_DEVICE_GEN_DATE_DATE_DE_时间=%02Len、状态=%SL_02LD_02Lh、%02Lh = 0&d_02Lh、状态:%02Lh = 0_2&d_2d_2d_2d_2h、状态: DateTime.tm_mon, DateTime.tm_year );} else {Display_printf(display, 0, 0,"Error reading RTC time.");}在我以这种方式编写的代码中,它总是从01.01.2013开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 local_time 示例中展示了如何通过 SNTP 协议一般更新时间、然后使用 API 设置文件系统的时间、从而使其在 LPDS 期间正常工作。

    我认为需要对器件进行下电上电。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当我没有编程器时、无法通过编译来创建.sli 文件。 有办法做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要做什么? 无需使用编程器即可对器件进行编程? 如果要进行闪存、则需要 Uniflash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在不使用编程器的情况下在 CCS 中编译、但编译时会出现错误。 未检测到设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是错误? 我在帖子中看不到它。