This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:什么是信道掩码?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1433098/cc3235modsf-what-means-the-channel-mask

器件型号:CC3235MODSF

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 wlanset at 命令来更改 RSSI 阈值。

在此之前、我  在命令中使用 wlanget 检查了 RSSI 阈值。

响应如下。

+wlanget:0x1fff、0xffffffa1

RSSI 阈值为-95、我可以更改它。

什么是 通道掩码0x1fff?

 可以使用相同的值来更改 RSSI 阈值吗

谢谢!

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RSSI 阈值是扫描期间 AP 的检测水平。 -95dBm 实际上意味着您想要获得所有接入点,无论其信号强度如何。

    信道掩码表示要扫描的信道。 默认为全部13个2.4GHz 频段的信道(按位)、如果您要删除某些信道、可以通过掩码进行删除。

    Shlomi