This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:MCU 引脚复用

Guru**** 2767205 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1424316/cc3230sf-mcu-pin-multiplexing

器件型号:CC3230SF
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我将尝试了解 MCU 引脚多路复用的概念。 我已附加了数据表中的表7.3。  

数字功能有13种排列。  这是否意味着我们必须选择13种排列中的任何一种并进行修复、或者我们是否可以在 PCB 板设计完成后随意在13种可用排列之间切换排列?  

我想了解我们要通过引脚多路复用实现的目标。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hello pragma、

    我建议您查看数据表的表7-3。

    这将为您展示每个引脚的所有可能选项。

    我还建议您利用 SysConfig 进行引脚配置、它可以为您完成很多繁重的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好@

    我仍然不明白。 请从基础层面回答我的问题。 我在上面的 pic 中共用了表7.3、因此很显然、我查看了该表。 我以上的问题仍然存在。 请帮助回答这些问题。 我想了解引脚多路复用的概念。 为什么需要发明它、它的工作原理等?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件上的每个引脚都可以执行特定的功能。

    您可以将引脚配置为执行引脚可执行的任何操作。

    您在一个引脚上配置的功能不会影响另一个引脚。

    您提供的表只是建议。

    SysConfig 和数据表是您的好友