This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:使用 uniflash 刷写多个器件8.

Guru**** 2386050 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, UNIFLASH, CC3220SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1411877/cc3220sf-flash-multiple-devices-using-uniflash-8

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、CC3120、

工具与软件:

大家好!

是否可以使用 UniFlash CLI 同时刷写多个器件? 在我的特定场景中、有效负载是相同的、这意味着所有器件上都会安装相同的固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 Uniflash 无法实现此功能。 为什么不使用 embadded 编程? 您将能够根据自己拥有的 COM 端口数量对器件进行编程。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是指那个
    https://www.ti.com/tool/EMBEDDED-PROGRAMMING

    下载不工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不出我这边有什么问题。 CC3X00EMBEDDEDPROG 和 CC3X20EMBEDDEDPROG 的下载可正常工作。

    • CC3X20EMBEDDEDPROG 下载和提取工作正常。
    • 可以下载 CC3X00EMBEDDEDPROG、但在 Windows 下进行提取不起作用。 但在不同的软件,如 Total Commander 提取工作没有任何问题。

    由于您使用的是 CC3220、因此您应该下载 CC3X20EMBEDDEDPROG。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时此刻,我已经完全清醒了

    "获取存储列表"

    然后它不会移动

    可能的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供更多详细信息。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是日志  

    此实用程序将二进制映像编程到连接到 CC3120/CC3220器件的串行闪存
    仅支持量产器件(即无预量产器件)
    需要使用 Uniflash 实用程序提前准备二进制映像

    步骤#1 -->连接至目标设备
    端口已打开
    等待并清除 UART Rx 缓冲区
    设定中断信号
    请重新启动设备---
    等待确认
    接收确认
    连接成功
    获取存储列表
    等待确认
    接收确认
    接收存储列表

    退出 bootldr connect
    第2步-->阅读版本信息
    端口已打开
    等待确认
    接收确认
    读取版本信息已完成

    引导加载程序版本为(3、0、1、0)
    它是一个 CC3220SF 器件
    第3步(仅限 CC3220)-->将 UART 切换到 NWP 内核
    端口已打开
    等待确认
    接收确认
    设置中断信号
    等待确认
    接收确认
    切换到 NWP 引导加载程序已完成
    RawStorageWrite
    端口已打开
    第4/8步-->获取 SRAM/SFLASH 存储信息
    等待确认
    接收确认
    步骤#5/9-->从块#0开始从 SRAM/SFLASH 擦除3个块
    擦除块的过程需要几秒钟
    等待确认
    接收确认
    状态请求
    等待确认
    接收确认
    ---原始写入时出错


    ***** 请重置主板并重试*****
    ——调用跟踪:——
    文件"ImageProgramming.py"的第119行中的

    文件"ImageProgramming.py"的第89行进入 main.c

    文件"ImageProgramming.py"、第62行、位于 BurnImage 中

    --错误行:--
    回溯(最近的呼叫最后):
    Rawwrite 中的文件"bootldr.pyc"、第455行
    在_EraseBlocks 中、使用文件"bootldr.pyc"、第228行
    文件"bootldr.pyc"、在_check_operation_status 中、第250行
    输入文件"serial\serialwin32.pyc"、第260行
    SerialTimeoutException:写入超时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    调用 ImageProgramming.exe 时的参数外观如何

    如果需要、可以使用 Puthon 2.7并运行依赖源代码 ImageProgramming.py

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我调用时的参数
    C:\Users\build-server\Documents\CC3x20_UCF Embedded_Programming_ 2_0_0\executives\ImageProgramming.exe -p 11 -i C:\Users\build-server\Documents\Programming.ucf -v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯...、我不确定这为什么不起作用。 请尝试在 Python 中调试(使用版本2.7、而不是3.x)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 现在一切都运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我遇到了另一个问题。 当我使用虚拟证书目录时、一切正常。 但是、当我使用自己的证书目录时、会收到错误10246?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道你在做什么。 但错误代码-10246 measn SL_ERROR_FS_development_Board_WRONG_MAC。 这意味着您在开发模式下上传的映像中使用了错误的 MAC 地址。 嵌入式编程主要用于映像中没有 MAC 地址的生产模式。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、我真的明白了 
    错误编号=-10289、扩展错误=2633 

    任何帮助都将非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的映像的签名存在问题(-10289 = SL_ERROR_FS_WRONG_SIGNATION_SECURITY_ALERT)。

    您是否已在 SPI 闪存的 OTP 部分中对供应商目录进行编程? 需要使用 Uniflash 对供应商目录进行编程。 但我个人从未使用供应商目录、因为我拥有 DigiCert 提供的真正代码签名证书。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已在 SPI 闪存的 OTP 部分中对供应商目录进行编程?  

    在这种情况下、无法进行嵌入式编程?
    我根据证书目录进行了检查、可以轻松使用 uniflash 进行刷写

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您先使用 Unilfash 在 OTP 中对供应商目录进行编程、那么嵌入式编程应该可以正常工作。 使用嵌入式编程、您无法上传 OTP 的内容。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "在 OTP 中使用 Unilfash First 的供应商目录"
    这已经完成、并且运行良好。 但所有的问题都与嵌入式编程有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难说嵌入式编程工作流程有什么错误以及为什么看到错误-10289。 我们在生产中使用嵌入式编程、但使用 CA 提供的真实证书。

    我想您可以打开一个新话题、对嵌入式编程和供应商证书有疑问。 该主题已由您标记为已回答、TI 工程师可能会出问题来查找您的问题。

    1月