This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:更新到新 WiFi 固件后出现问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1432417/cc3301-problem-after-updating-to-new-wifi-firmware

器件型号:CC3301
Thread 中讨论的其他器件: SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

工具与软件:

你(们)好  

我的设置是一个采用 CC3301的 CC1354 LP (连接了电线)

根据 ble_wifi_provisioning 示例、我有一个应用不断向服务器进行 http 发布。


我正在使用 netconn API 来执行 TCP 任务。 我的应用程序可以正常运行一段时间、然后停止。 它在 faultISR(){while (1)}中停止

我认为将 CC3301 FW 更新到最新版本可能是个好主意。 我正在运行版本。 10700182和我使用 simplelink-wifi-toolbox 更新到 ver。 10700185


但现在我的应用无法运行、它在终端窗口中一直保持此状态  

更新 CC3301固件后、我需要在 CCS 项目中执行哪些操作?

其他问题:

CC33xx SDK 版本将来是否会正式支持 CC1354?

此致  

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Thomas、

    是的、您需要从 CCS 方面更新某些内容。 由于 CC33xx 器件是基于 RAM 的器件、因此当您使用无线电工具更新并关闭该器件时、映像将被擦除、需要重新上传。

    您需要做的是将新固件上传到 CC1354的外部闪存。 用户指南中包含执行此操作的步骤、具体步骤如下:

    导入名为"cc33xx-firmware-programmer"的 platforms/cc13x4_cc26x4/tools 文件夹中的固件上传项目、然后按照自述文件操作。

    我们是否计划正式支持它、是的。 这就是我们的计划、我们的目标时间表是年底。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢!我使用了  cc33xx-firmware-programmer、并再次对固件进行降级。

    我很高兴您能 很快正式支持 cc13x4的安装。

    我想我必须等它才能启动并运行最新的 CC33XX 固件。

    如前所述、我遇到了一些问题-似乎 CC3301在运行基于 NETCONN 的应用程序一段时间后突然"消失"了。

     
    如前所述、我将使用10700182、我相信您在最新固件中有一些修复措施、可以解决我的应用所遇到的问题-因此、我期待我的设置采用最新固件。



    此致  

    Thomas