This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3350:关于安全性

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3350MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1431257/cc3350-about-the-security

器件型号:CC3350
主题中讨论的其他器件:CC3135MOD

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户正在使用 CC3135MOD 、且 CC3350ENJARSBR 作为 TI 替代器件进行促销。

请帮助检查 CC3350ENJARSBR 的以下安全要求是否符合 

1. WPA/WPA2/WPA3个人版
2. WPA2/WPA3企业版
3.对于802.1x、它必须支持 EAP TLS 版本1.2及更高版本、CC3135MOD 仅支持 TLS 版本1.0、该版本已过时、并阻止我们向具有严格网络安全标准的企业销售。

另请检查 CC3350MOD 何时将 RTM

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    CC33xx 器件可用于 Linux 连接或 MCU 连接?

    对于 Linux Attach、您可在用户指南中查看支持的特性: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJUoLS-n3ym8ZWNoNdgAQw__CC33XX-LINUX-MPU__lBDUdCJ__LATEST 

    对于 MCU 连接、您可以在"特性"链接 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AOBa0qCGTflL-aKeFSuW2A__CC33XX-RTOS-MCU__dzPVh4K__LATEST 中查看相同内容 

    我想我不能公开宣布 CC3350MOD RTM 日期、因此请联系 TI Field 代表、我们可以秘密共享该信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在本例中、 STM32 MCU 将用于控制 CC33xx。

    请帮助检查 CC33xx 是否具有以下安全功能:

    1. WPA/WPA2/WPA3个人版
    2. WPA2/WPA3企业版
    3.对于802.1x、它必须支持 EAP TLS 版本1.2及更高版本、CC3135MOD 仅支持 TLS 版本1.0、该版本已过时、并阻止我们向具有严格网络安全标准的企业销售。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    STM32的确切型号是什么? 我认为 STM32H7很合适、使用存储器大小较低和时钟速度较低的 MCU 可能会成为问题。 因为 CC33xx 不包含 TCP/IP 和 TLS 堆栈。 需要在 MCU 上运行该运行。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    如果我们要使用 STM32H7系列、支持 TCP/IP 和 TLS 堆栈的最低系统要求是什么?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    这取决于您的确切需求(同时需要多少套接字、TLS 的类型、预期的证书长度、密码套件)。 等等)。 这也取决于您使用的 TCP/IP 和 TLS 堆栈。 一个 TLS 客户端套接字可能需要30KB 或更多 RAM。 对于 CC33xx、您还需要一些资源、用于在启动时将固件加载到 CC33xx 中。 CC33xx 的内存需求和 MCU 性能比 CC31xx 高得多、尤其是对于 TLS。 CC33xx 可与更高性能的 MCU 配合使用、但它更适合运行 Linux 的处理器。

    第一步、您需要为 MCU 选择 TCP/IP 和 TLS 堆栈。 之后您可以评估对资源的需求。 如果您希望使用高度 TLS、请确保您的 MCU 具有这方面的性能。 此外、如果您的 MCU 支持此类功能、则可以使用硬件加密加速器。 但在 STM32中、这会稍微复杂一些、除非您想为第三方 TLS 堆栈付款。

    1月