This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135MOD 替代产品

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1430339/cc3135mod-cc3135mod-replacement

器件型号:CC3135MOD

工具与软件:

 取代 CC3135MOD 并可以满足以下要求的 Wi-Fi 解决方案、请 查看它们并告知我们您是否需要任何进一步的信息、我们期待您的回复、谢谢。

  • 调整
    • 必须同时支持2.4GHz 和5GHz
  • 安全性
    • WPA/WPA2/WPA3个人版
    • WPA2/WPA3企业版
    • 对于802.1x、它必须支持 EAP TLS 版本1.2及更高版本、CC3135MOD 仅支持 TLS 版本1.0、该版本已过时、并阻止我们向具有严格网络安全标准的企业销售。
  • 参数
    • 完全认证的 Wi-Fi 模块
    • 如果模块解决方案不可用、请建议使用 IC 解决方案
  • 这种规格
    • 更喜欢德州仪器(TI)
  • 无线电认证
    • FCC、CE、TELEC (最小值)