This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:优化传输速度

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1430780/wl1831mod-optimization-of-transmission-spead

器件型号:WL1831MOD

工具与软件:

团队成员、您好!  

我的客户在使用 Linux 主机的情况下使用该设备、并且传输速度有问题-您能否提供一些建议、说明客户如何改进其设置。 他们已经尝试改进 DLE、但这没有奏效。  

以下是其他信息:

哪种栈 BlueZ 或 Bluetopia:BlueZ

堆栈版本:5.55

内核版本:6.1.22-00037-g6189a37f73b3

BLE 或蓝牙:BLE

传输类型/文件或数量:file (我们正在使用具有特征的 GATT 服务来交换数据)

您使用哪种蓝牙配置文件:A/V 远程控制(关于来自已连接智能手机的信息)

我已打开该主题的另一个主题:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1427826/wl1837mod-software-related-question-autorization-changing-bluetooth-parameters-dle-connection-intervals

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我建议使用较快的传输速度来利用 BT Classic、因为它具有较高的 MTU 大小、如果您正在尝试发送大量数据、我建议使用 SPP 配置文件或文件传输 FTP 配置文件。 遗憾的是、TI 不支持 WL18xx 使用 BlueZ 主机栈、也没有客户可以利用的这些配置文件示例。 但是、我们提供了 bluetoothopiaPM 堆栈、客户可以尝试使用其中内置了这些配置文件和演示的堆栈。 然后、他们可以获取从主机堆栈发送到控制器的 HCI 命令、并尝试用 BlueZ 实现该功能。

    此外、WL18xx 也不支持 DLE。

    此致!

    Rogelio