This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:软件相关的自动问题、更改蓝牙参数、DLE、连接间隔

Guru**** 2608535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1427826/wl1837mod-software-related-question-autorization-changing-bluetooth-parameters-dle-connection-intervals

器件型号:WL1837MOD

工具与软件:

团队成员、您好!  

您能帮助回答这些问题吗?

项目中有一个 TI 模块 WL18xXMOD。
我们有关于软件的问题。

- TI 模块是否可以在没有特殊授权的情况下进行配置?
-模块是否需要特殊固件才能更改蓝牙参数?
-蓝牙有任何限制吗?
-有哪些性能设置?
-模块是否启用 DLE (数据长度扩展)?
-是否只能使用专有堆栈进行编程更改? (例如、更改连接间隔等)
-并行 Wi-Fi 连接是否会影响蓝牙的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我将尝试回答大多数问题、而剩下的问题我需要内部与其他人核实或需要一些澄清:

    -能否在没有特别授权的情况下配置 TI 模块?

    您指的是哪种配置?

    -模块是否需要特殊固件才能更改蓝牙参数?

    不可以、所有参数都内置在 BTS 中。 在 WiFi 端、您可以更改 INI 文件中的 RF 参数: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/18xx-ti-utils/tree/wlconf/example.ini

    Unknown 说:
    ]关于蓝牙有什么限制吗?

    WL18xx 器件具有双模蓝牙5.1规范、因此器件仅限于此规范中的内容。 我不确定您可能提到的任何其他限制。  

    -有哪些性能设置?

    我不确定,让我尝试找出更多。  

    -模块是否启用 DLE (数据长度扩展)?

    我需要核实、但我不相信。  

    -是否只能使用专有协议栈进行编程更改? (例如、更改连接间隔等)

    正确。 您可以使用 BlueZ 或 Bluetopia 栈更改蓝牙连接参数或类型。

    -并行 Wi-Fi 连接是否会影响蓝牙性能?

    否 WL18xx 内部共存、使得 WiFi 和蓝牙可同时处于活动状态并保持各自的连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是来自客户的额外意见:  

    简而言之、我们需要与 PC 或移动设备建立高性能 BT 连接、而不知道如何增加有效负载(传输数据块的长度)。 在某种程度上、必须在 Mobile 和我们的嵌入式 VCI 之间达成协议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们暂时把它关闭。

    一旦您从客户特定问题获得了其他信息、请打开一个专用主题、我可以为其分配一个 BLE/BT 工程师。